This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:如何获取 sigcon architect 的 DS280BR810配置文件更新程序?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS110DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863787/ds280br810-how-to-get-the-ds280br810-profile-updater-of-sigcon-architect

器件型号:DS280BR810
Thread 中讨论的其他器件: DS110DF111EVM

代尔先生

    l 使用 DS280BR810 ,首先下载 sigcon architect,但仍需要 DS110DF111EVM 配置文件更新程序,您能告诉我如何获取它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 TI.com 下载

    SIGCONARCHITECT-RELAR-PROFILES:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian

        l 下载以下 pdf,仅打开 缺少的 DS280BR810文件夹,您可以在 下图中看到它:那么,在哪里可以获得 DS280BR810配置文件?

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 SigCon Architect TI.com 中、您需要单独下载安装程序(您似乎已经完成)以及10G 重定时器配置文件。 请再次查看网页、您将看到10G 重定时器配置文件的下载链接。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要接收 DS280BR810 GUI、请通过 DS280BR810产品文件夹中的链接提交申请。

    有关链接位置、请参阅随附的图形。

    此致、

    Lee