This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:SyncE 上的 TI 重定时器支持

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868879/ds110df111-ti-retimer-support-on-synce

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件:TLK10031

您好!

我们使用 TI MIMO 串行器/解串器(TLK10031)、该器件用作10G 用户接口(SFP 端口)、并在线路侧连接到 SFP 连接器时支持 SyncE、中间是 TI 重定时器。

由于 MIMO 线较长、我们使用的是 TI 重定时器。

我的问题是 -重定时器是否会影响我们使用 SyncE 的能力?

此致、

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已指派工程师、但响应可能会因假期而延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avihay、

    使用 TLK10031时、它是在10G KR 模式还是用作4:1串行器/解串器模式? 根据您的描述、它似乎被用作4:1串行器/解串器。 在这种情况下、DS110DF111 CTLE 设置在奈奎斯特时可支持高达34dB 的损耗。 在这种情况下、请检查 MIMO 介质的插入损耗、以确保其损耗低于34dB。  

    此外、请注意 DS110DF111默认速率锁定为9.8304Gbps 数据速率。 因此、您需要使用 SMBus 接口来设置速率/子速率表、从而将锁定设置为10.3125Gbps。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    实际上、我使用 TLK10031 将 XAUI (在低速端)转换为 XFI (在高速端)、但我询问 的是 DS110DF111 重定时器-

    我想知道 该 重定时器是否 会在 10Gbps 流量下干扰 SyncE (源自 TLK10031)?

    此致、

    Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    DS110DF111不会干扰从 TLK10031器件传输的10GbE 数据流。 请注意、默认模式下的 DS110DF111设置为锁定或重定时9.8304Gbps 数据速率。 您需要更改速率/子速率表(如数据表中所述)以锁定至10.3125Gbps 数据速率。

    此致、Nasser