This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:TPS65988可充当 BC1.2 SNK,以5V/1.5A 的电流从主机/坞站接收功率(支持 BC1.2 SDP/CDP)?

Guru**** 2613075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867038/tps65988dj-tps65988-can-acts-as-a-bc1-2-snk-to-sink-power-at-5v-1-5a-from-host-docking-bc1-2-sdp-cdp-supported

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPS65988

大家好、这是来自台湾永乐台北的 Sam、

我们希望将 TPS65988 + Intel Thunderbolt Titan Ridge DD 用于便携式设备、总线供电应用。  

TR-DD 可与主机 TBT Type-C 或 USB-C 配合使用,TPS65988充当 TBT PD 接收器,  

当主机或坞站 USB-C 端口支持 BC1.2 SDP/CDP 时,我的问题是 TPS65988可能是 BC1.2 SNK (灌电流),从主机/坞站接收5V/1.5A 功率,从而为我们的 PCBA 供电。  

是的、我们的 PCBA 将控制7.5W (5V/1.5A)范围内的功耗。  

我看到了数据表(如下所示),将"configulation 2"设置为符合我们的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TPS65988确实支持 BC1.2检测和广播。 这可以在端口控制寄存器(0x29)中启用。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的回复和信息、  

    让我检查详细信息并确保我是正确的。  

    如果 TPS65988用作 BC1.2接收器、则尝试从主机或坞站获取5V/1.5A 输入、前提是它们支持 BC1.2 SDP/CP/DCP。

    我们的器件由总线供电、希望使用 TPS65988从主机或坞站获取电源、因此希望确保 TPS65988能够满足要求~

    此致、

    埃科齐·萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    旋转 X'mas ~

    下面我更新了应用方框图以供查看~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TPS65988能够成为 BC1.2灌电流器件、因此它应该能够满足您的设计要求。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、我知道了、他将为客户提供最新信息、  

    2020新年快乐~

    祝你一切顺利、

    Sam