This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:10BASE-Te 谐波测试

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864794/dp83822if-10base-te-harmonics-test

器件型号:DP83822IF

我读了这个主题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/745280?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83822IF。 似乎缺少的是测试模式、在该模式下、它会重复输出全部为1的曼彻斯特编码数据包。 我们使用 TEK 的合规性测试软件触发 TP_IDL 来重复捕获数据。 将寄存器0x0027的测试模式为0011 -重复1会发出纯正弦波、而不是曼彻斯特编码。 因此、强制 TP_IDLE 在测试模式0011结束时强制使用测试模式 TP_IDLE_00将测试纯音、而不是曼彻斯特编码数据。 是否有办法强制按照802.3-2012第1节第14.3.1.2.1条的要求使用全曼彻斯特编码数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davin、

    我们似乎已离线收到此请求、团队将在此处进行讨论。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davin、

    正确、使用寄存器0x0027无法生成10BASE-Te 谐波测试所需的曼彻斯特编码1。

    "是否有办法强制按照802.3-2012第1节第14.3.1.2.1条的要求使用全曼彻斯特编码数据包?"

    这不能仅使用 PHY 来完成、您需要使用链路伙伴来生成测试模式、将 DP83822配置为反向环回(寄存器0x16)以将数据发送到 TP 测试卡。

    我正在结束这一主题、我希望 Carl 能为您提供更多信息。

    谢谢、

    Vibhu