This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221-EP:MAX3221MDBREP 的热性能信息请求

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869088/max3221-ep-thermal-information-request-for-max3221mdbrep

器件型号:MAX3221-EP

大家好、

我们的客户要求 提供 MAX3221MDBREP 的完整热性能信息、尤其是 theta JB 和 JC。
如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    以下是 Max3221MDBREP 的热建模分析:

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、


    非常感谢您的即时支持。

    祝您度过美好的一天!

    此致、

    Jonathan