This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:封装信息检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867449/pca9536-package-info-check

器件型号:PCA9536

大家好、

客户希望使用 GSBGA PCA9536、因为他们的空间有限、但是我发现我们的数据表中没有包含 GSBGA 封装的一部分、您能否建议  客户是否可以使用 GSBGA PCA9536器件? 完整器件型号是什么?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    目前、VSSOP 封装选项(标识符"DGK")是可用的最小封装。  不过、我们希望了解有关该应用的更多信息、因此我们将通过电子邮件与您私下联系以进行进一步讨论。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您的答案不是完全清楚、我有一个类似的客户问题。 您是否说 GSBGA 封装已停产?  我的客户已经在 PCA9536YZP 中进行了规范、这是 GSBGA 8封装、需要知道他们是否应该进行更改。

    Thx、

    Valdemar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Valdemar、

    我的理解是、此封装变体从未实际推向市场、也不应包含在数据表中。

    此致、
    最大