This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:LMH0307双通道信号无输出

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303, LMH0307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868943/lmh0307-lmh0307-two-channel-signal-have-no-output

器件型号:LMH0307

尊敬的团队:

您是否愿意帮助检查客户的 PCB 和原理图?

中间的两个通道具有正常输出、但远离 的两个通道没有输出。 客户想知道线路是否太长或电阻影响。 它们已将电感器从3.4nH 更改为12nH。 当输出 HD-SDI 和 SD-SDI 信号时、这些信号是正常的。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已指派工程师、但响应可能会因假期而延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    为了在75 Ω 正负输出端保持平衡阻抗、我们在正输出端和负输出端保持相同的长度。 我检查了下面的原理图、看不到问题。 事实上、使用12nH 时、信号对于 HD 和 SD 是正常的、这说明这可能与阻抗/返回损耗有关。 请注意以下几点:

    1)。 我假设我们在此 dese2e.ti.com/.../SD307_5F00_gerber.zipe2e.ti.com/.../LMH0303_5F00_LMH0307_5F00_Eye_5F00_Diagrams_5F00_First_5F00_EVK.pdfign 上保持75欧姆的受控阻抗走线。 最好进行回损测量以确认这一点。

    2)。 请附上用于 LMH0307评估板的 PCB 布局/光绘说明。 请确保我们尽可能靠近此 PCB 布局。 我还附上了有关3G SDI 输出眼图的报告。

    3)。 请密切注意 PCB 布局、正负75 Ω 输出的布线方式。 这可在这些输出上提供最佳平衡阻抗。

    此致、Nasser