This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:器件阻止 PC 上电

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867672/xio2001-device-prevents-pc-from-powering-up

器件型号:XIO2001

大家好、当我将此设备连接到主机时、它在启动期间卡住、操作系统不会加载。 我正在遵循 XIO2001的加电序列。 当我在主机启动后打开 XIO2001时、我能够使用 WindRiver 工具和 RW-Everything 工具查看器件、并返回正确的器件 ID、供应商 ID 和类代码。 我尝试使用 WindRiver 工具为其安装驱动程序、但这导致主机计算机崩溃、然后在启动期间再次卡住。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    由于节假日、响应将延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决方案正在改变其连接到的 PCIe 插槽。 由于某种原因、一个插槽无法与此器件配合使用、但与其他 PCIe 器件没有问题。