This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:ESD 保护引脚的引脚注入额定值是多少?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869056/tpd6s300a-what-s-the-pin-injection-rating-for-esd-protection-pin

器件型号:TPD6S300A

如标题所示、ESD 保护的注入额定值是多少?

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、

    TPD6S300A 提供20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。 为使 TPD6S300A 通过而执行和保证执行的两项测试分别为20V VBUS 短路测试和 IEC ESD 测试。 您能更详细地描述什么是引脚注入测试吗?

    谢谢、

    Emma