This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:异常波形讨论

Guru**** 2522350 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867813/sn65hvd251-abnormal-waveform-discussion

器件型号:SN65HVD251

大家好、

我的客户使用 SN65HVD251替代 PCA82C250T 作为接收 器、他们发现当 PCA82C250T 正常时、我们的器件无法通过总线进行通信。 我让它们低于波形、我看到最后一位异常、您能不能帮助分享导致这种现象的原因以及如何解决这个问题? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    这看起来是 ACK 位、它是所有节点同时发送以确认正确接收帧的显性位。 由于所有节点同时处于显性状态、因此电压略有上升。

    当您说我们的设备在 PCA 设备正常时无法正常工作时,您的具体意思是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您在此处的回复。 我已经比较 了 PCA82C250T 和  SN65HVD251的数据表、这两个器件可能不是 P2P。 下面是 PCA82C250T 在 RS 为高电平时的行为波形、NXP 器 件将 RDX 拉至低电平、同时 SN65HVD251的接收器保持激活状态。 客户需要忽略这些数据、这可能会导致他们的 MCU 出现一些数据错误。这是他们的旧平台、他们不想更新软件、您是否有一些 P2P 解决方案来替代 PCA82C250T? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我看不到波形、但我理解问题。 SN65HVD251上的引脚8将器件置于静音模式而非待机模式、这正是客户的需求。 然后、我会推荐 TCAN1042。 引脚对引脚兼容、但引脚5不连接、因为无需 Vref 来帮助实现 TCAN1042上的隐性电平稳定性。  

    请告诉我客户是否可以使用此器件。

    此致、