This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:MAC PHY、DP83620配置

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868898/dp83620-mac-phy-dp83620-configuration

器件型号:DP83620

使用 MDIO 接口访问 DP83620。

您需要知道 simplemcnfiguration 寄存器和值。

你能帮我开始做些什么吗?

Vrai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vrai、

    要获得最简单的配置、您可以参考数据表的"3.9自举选项"。 这不需要 MDIO 接口、器件根据启动时引脚上的电压进行配置。 如果需要进一步配置、请选择 MDIO 配置。

    谢谢、

    Vibhu