请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1046V-Q1 您好!
TCAN1042数据表显示 、IEC ESD 保护值为±15kV。
我希望比较 TCAN1046上的该值、但数据表未提供该信息。
请提供此信息。
TCAN1046是否需要为汽车 CAN 提供外部 ESD 保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TCAN1042数据表显示 、IEC ESD 保护值为±15kV。
我希望比较 TCAN1046上的该值、但数据表未提供该信息。
请提供此信息。
TCAN1046是否需要为汽车 CAN 提供外部 ESD 保护?
Ajeya、
目前、TI 提供的唯一双 CAN 收发器是 TCAN1046和 TCAN1048、两者具有相同的 ESD 保护。 并且具有外部 ESD 保护将在很大程度上取决于应用。 我之前提到、即使收发器具有固有的 ESD 保护、也通常包含 TVS 二极管、但只有在应用需要时才会如此。 如果设计人员确定环境不是风险、则他们将在设计系统时不使用外部保护、从而节省布板空间和成本。
此致、