This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:用作1.8V I2C 开关

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869024/pca9306-used-as-1-8v-i2c-switch

器件型号:PCA9306

大家好、

在数据表中、PCA9306可配置为第8.1.5节中的 I2C 开关。 但是、在第9.2.1节中、VREF2为 VREF1+0.6V。 这两个部分似乎相互矛盾。 如果 PCA9306可以配置为具有1.8V 电平的 I2C 开关、您会建议吗? 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    第8.1.5节:"PCA9306能够在其 VREF1电压等于 VREF2时使用。 这基本上将器件从转换器转换为可用作开关的器件"

    该器件旨在用作电平转换器、但可用作开关。 当您仅使用开关(无电平转换)时、Vref1和 Vref2规则不再适用。

    9.2.1:器件用作电平转换器、您需要遵循提供的规则。

    两种不同的设置、并考虑两种不同的应用。 它们不会相互矛盾、它们指定了两种不同的器件使用方法、具体取决于您是要进行电平转换、还是要用作不进行电平转换的开关。

    -Bobby