This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:将 LED 从输出驱动至 GND

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868906/pca9554a-driving-led-from-output-to-gnd

器件型号:PCA9554A

您好!

是否可以将 LED 从输出端驱动至 GND;即 、将不遵循9.1.1.1节中的建议? 它说它将最大程度地降低电流消耗、但是否会产生严重影响?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elisha、

    您所提到的部分是为了实现更低的消耗电流、这对于电池供电的应用非常重要。

    您可以使用该器件在 LED 连接到 GND 时输出高电平。 但与低侧驱动器相比、我们器件的高侧驱动器更弱/更小。 您可以在建议的运行条件(6.3页4)中看到、一个 p 端口的 IOL 为25mA、而一个 p 端口的 IOH 为-10mA。 如果您决定驱动高电平以打开 LED、则需要确保电流消耗不超过-10mA、以保护器件免受损坏。

    谢谢、

    -Bobby