Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TUSB1210
主题中讨论的其他器件: TUSB1210
您好!
我客户的 CPU 没有 USB 端口、但具有 SPI、UART。 它们需要 USB 端口。
我们似乎只有 TUSB3410作为 UART 转 USB 桥接器、没有 SPI 转 USB 桥接器、对吧?
但我想知道为什么 USB 可以达到12Mbps、而 UART 似乎只有921.6kbps?
该器件上的 USB 端口是否支持连接到 USB 集线器以生成更多 USB 端口? 客户需要4个 USB 端口。
此外、我们是否有 USB 转以太网 PHY 桥接器?