This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:在什么情况下 USB3.0需要 TUSB501?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868910/tusb501-q1-in-what-conditions-tusb501-is-needed-for-usb3-0

器件型号:TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB501

你(们)好

我们知道转接驱动器用于驱动更长的电缆和 PCB 布线、但是、是否有任何规则可以确定电缆需要多长时间(插入损耗多少)的 USB3.0转接驱动器? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已指派工程师、但响应可能会因假期而延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanye、

    插入损耗的具体数量将真正取决于所使用的 USB 主机。 并非所有 USB 主机都具有相同的性能、因此某些主机可能需要转接驱动器、而其他主机则不需要转接驱动器。 话虽如此、最好参考适用于 USB 接口的 PCH 或 MCU 的设计指南系列。 如果您的设计恰好是指定的最大值或更大值、则很可能需要 TUSB501等 USB 转接驱动器。