This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211:眼图的改进并不明显

Guru**** 2585705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867760/tusb211-tusb211-the-improvement-of-eye-diagram-was-not-obvious

器件型号:TUSB211

尊敬的 TI 专家:

现在我们在 USB 2.0上使用 TUSB211、但眼图的改进并不明显。

问题是我们如何获得明显的结果。

这是电路图:

这是 使用 TUSB211的眼图:

这是眼图、不使用 TUSB211:

谢谢、请等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    由于节假日、响应将延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    在这些眼图中、TUSB211看起来不启用。 您能否确保 TUSB211 Vcc 正确且 RSTN 处于适当级别? 此外、在测试 CD 和 ENA_HS 引脚的占用空间时、还会怎样? 您能描述一下测试设置吗? 测量眼图时、示波器是否启用了50欧姆端接?