This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:询问 TS3USB31E EVM 板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868388/ts3usb31e-asking-for-the-ts3usb31e-evm-board

器件型号:TS3USB31E

大家好、

客户正在设计 USB 应用。

TS3USB31E 没有 EVM (8引脚 UQFN、RSE 封装)。 是否有任何多功能 TI EVM 可安装此器件进行评估?

 

BR、

SHH


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我们没有适用于此器件的 EVM 选项。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    客户是否可以安装此 IC 进行测试的通用 EVM?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有填充任何其他 EVM。

    此致、

    JMMN