This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:如果没有活动、则时钟被禁用?

Guru**** 2763935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867967/tusb8041-clock-disabled-if-no-activity

器件型号:TUSB8041

您好!

在调试中、我在 XO 引脚上没有看到时钟。

很长时间后、成功获得了评估板、并且在连接主机和器件之前、我也看不到时钟。

这是否记录在某个位置?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishay、您好!

    是的、当集线器处于挂起(低功耗模式)时、时钟被禁用。  要强制 USB 主机使集线器不挂起、请将器件连接到其中一个下行端口。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    我在数据表中找不到此信息、建议您在那里获取此信息。

    (如果已经存在、我很抱歉。)

    祝您新年快乐!