This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:电源序列问题

Guru**** 2756075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B, PCA9306, TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866548/pca9515b-power-sequence-question

器件型号:PCA9515B
主题中讨论的其他器件: PCA9306TCA9517ATCA9517

5V 首次上电、3.3V 之后再上电吗?  可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    我认为、虽然我订购了一些样片以进行验证、但应该可以。 收到这些商品后、我会告诉您我的结果。 (我预计周五)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的反馈。 正在等待您的确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    这是如何进行的?

    我发现了一个与 PCA9306类似的问题。 请参阅以下链接。 PCA9515B 的性能是否相同?

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/827459?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCA9306

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 当我仅向侧1 SDA/SCL 供电时、我进行了测试、没有看到偏置。 这意味着您不应该对当前的电源序列有任何问题。

    我发现 了一个与 PCA9306类似的问题。 请参阅以下链接。 PCA9515B 的性能是否相同

    PCA9306是一种不同类型的器件、因为它只是一个电平转换器。 PCA9515B 是一款缓冲器和电平转换器。 如果您期望器件左侧和器件右侧(当前设计的0侧和1侧)之间存在大量总线电容、则 PCA9306将不适合您。

    如果您正在寻找替代器件、我建议使用 TCA9517/TCA9517A、因为它仅在 B 侧具有静态偏移、而不是像9515B 那样在两侧都具有静态偏移。 它还提供电平转换、并且采用与9515B 相同的封装(VccA 在9517上的引脚1而非无连接)。 我认为、这也应该比9515B 更具成本竞争力、因为9517采用了新的工艺技术。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby。