This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:DP93TC811是否可以支持 ie1588v2协议?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867201/dp83tc811s-q1-whether-dp93tc811-can-support-ieee1588v2-protocol

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811DP83640DP83630

大家好 、

请问我们的 DP93TC811是否支持 ie1588v2 协议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    DP83TC811不支持 IEEE 1588v2、但它在 MAC 中支持 IEEE 1588 SFD。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回复。 请问 IEEE 1588v2和 IEEE 1588 SFD 有何区别? 如果您有一些要分享的文档、我将不胜感激。

    我的客户需要 IEEE 1588v2的原因是 IEEE 1588 SFD 可以支持实时。 如果多个 PHY 具有相同的事件、则具有 IEEE 1588 SFD 的 PHY  具有更高的处理优先级  ...

    但我不知道 IEEE 1588 SFD 的用途是什么...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您会不会提供一些指导?

    IEEE 1588v2和 IEEE 1588 SFD 有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    IEEE 1588时间戳的描述如下: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/09/28/how-to-implement-ieee-1588-time-stamping-in-an-ethernet-transceiver。 此博客介绍了以太网时间戳方法之间的差异。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

    我是否可以理解1588 SFD 属于软件时间戳、即 IEEE 1588V1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以问、我们是否有支持 IEEE 1588 V2的汽车 PHY 发展蓝图?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    是 SFD 是一个软件时间戳。 我们目前拥有支持 IEEE 1588v2的 DP83630和 DP83640、并且我们拥有支持1588v2的千兆 PHY 的发展蓝图。

    谢谢、

    Nikhil