This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:能否将 ONET1151L 激光驱动器用于 OC192/STM-64应用?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868568/onet1151l-can-i-use-a-onet1151l-laser-driver-for-oc192-stm-64-application

器件型号:ONET1151L
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

美好的一天!  

我们希望将 ONET1151L 激光驱动器用于 OC192/STM-64应用。  

ITUT G.813中有关发送器点抖动值的 STM-64要求为0.1UI (或大约10ps)。

关于参考光学模块的“典型发送器测试结果”,如眼图所示,抖动值约为15-17ps (14-15ps/div),测量的 PPJ 值约为15ps。

这些结果如何满足 ITU-T 标准要求?

我们是否可以将 ONET1151L 激光驱动器用于 STM-64?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    已指派工程师、但响应将因节假日而延迟、

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    每分段14.8ps 的数据表眼图调用。 总抖动约为14.8ps 的20%或30%。 这意味着总抖动约为5ps。 请注意以下几点:

    1)。 STM-64使用4MHz 至80MHz 的带通滤波器。 数据表眼图不使用滤波器、而是指总抖动(无滤波器)。

    2)。 ONET1151L 没有用于衰减抖动的 CDR -它基本上是一个缓冲器。 因此、抖动量在很大程度上取决于驱动 ONET1151L 器件的 ASIC 或 FPGA。 通常、具有低环路带宽的 CDR 会驱动 Onet 器件并衰减环路带宽内的抖动。

    3)。 请考虑将 DS125DF111用作 CDR 来驱动 ONET1151L 器件。 DS125DF111具有低环路带宽(大约10MHz)、可衰减 STM-64抖动频段中的 FPGA 或 ASIC 抖动。 请注意、您可能需要优化 DS125DF111寄存器设置、以使器件锁定至 STM 数据速率。

    Rwegards、Nasser