主题中讨论的其他器件: DS125DF111
美好的一天!
我们希望将 ONET1151L 激光驱动器用于 OC192/STM-64应用。
ITUT G.813中有关发送器点抖动值的 STM-64要求为0.1UI (或大约10ps)。
关于参考光学模块的“典型发送器测试结果”,如眼图所示,抖动值约为15-17ps (14-15ps/div),测量的 PPJ 值约为15ps。
这些结果如何满足 ITU-T 标准要求?
我们是否可以将 ONET1151L 激光驱动器用于 STM-64?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
美好的一天!
我们希望将 ONET1151L 激光驱动器用于 OC192/STM-64应用。
ITUT G.813中有关发送器点抖动值的 STM-64要求为0.1UI (或大约10ps)。
关于参考光学模块的“典型发送器测试结果”,如眼图所示,抖动值约为15-17ps (14-15ps/div),测量的 PPJ 值约为15ps。
这些结果如何满足 ITU-T 标准要求?
我们是否可以将 ONET1151L 激光驱动器用于 STM-64?
您好、Roman、
每分段14.8ps 的数据表眼图调用。 总抖动约为14.8ps 的20%或30%。 这意味着总抖动约为5ps。 请注意以下几点:
1)。 STM-64使用4MHz 至80MHz 的带通滤波器。 数据表眼图不使用滤波器、而是指总抖动(无滤波器)。
2)。 ONET1151L 没有用于衰减抖动的 CDR -它基本上是一个缓冲器。 因此、抖动量在很大程度上取决于驱动 ONET1151L 器件的 ASIC 或 FPGA。 通常、具有低环路带宽的 CDR 会驱动 Onet 器件并衰减环路带宽内的抖动。
3)。 请考虑将 DS125DF111用作 CDR 来驱动 ONET1151L 器件。 DS125DF111具有低环路带宽(大约10MHz)、可衰减 STM-64抖动频段中的 FPGA 或 ASIC 抖动。 请注意、您可能需要优化 DS125DF111寄存器设置、以使器件锁定至 STM 数据速率。
Rwegards、Nasser