This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:VDDIO AVDD 序列

Guru**** 2762885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868389/dp83825i-vddio-avdd-sequence

器件型号:DP83825I

大家好、团队、

我想仔细检查以下链接的答案。" e2e.ti.com/.../2983507

答案是"无需在 VDDIO 和 AVDD 之间进行排序。"、但数据表的6.6时序要求是"电源排序 AVDD 后跟 VDDIO 200ms "。 哪一项是正确的?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    如果您的电路板尚未设计、请遵循数据表。 否则请告诉我。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    谢谢。 客户仍然可以为此更改设计。 我将推荐数据表规格。

    此致、
    Satoshi Yone