Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410 大家好、我们使用的是 TFP410 DVI 发送器、它在我们的板上具有 SM750 GPU。 加载驱动程序和命令时、VGA 显示接口显示图像、DVI 接口中没有信号。
我们已经检查了电源轨和时钟信号、它们工作正常。
您可以通过共享 TFP410的 Linux 驱动程序源文件来提供帮助吗? Linux 的内核版本为 Kernel 4.1.8-rt8