This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:复位设置

Guru**** 2932590 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868375/tca9548a-reset-setting

器件型号:TCA9548A

TCA9548A 的 RESET 引脚被下拉并连接至 FPGA。 当电源打开时、复位进入低电平状态、然后 FPGA 变为高电平。 使用是否有问题?
如果是、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    没关系。 当复位引脚在 FPGA 关闭时保持接地、器件不会进行 ACK 操作、因此在将 RESET 引脚拉至高电平之前、与 TCA9548A 的任何通信都将不起作用。 如果您可以这样做(如果没有另一个主器件需要通过 TCA9548A 与辅助通道通信)、则可以这样做。

    -Bobby