This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:链接时间

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868153/dp83822if-link-time

器件型号:DP83822IF

您好!

请告诉我以下内容。设置为100BASE-FX、选择并使用信号检测。

我们收到一条响应、表示释放复位后的链接时间应小于1s。当电源已接通且应用了复位时。

我们使用固定模式而不是自动协商。

请告诉我  链接时间小于1s 的原因。   

是否存在缩短  链接时间的任何情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该数字只是一个估计值、不是数据表上的规格。 估算链路时间的最佳方法是测量它。 连接时间还将取决于您是在强制模式还是自动协商模式下使用 PHY。

    谢谢、

    Vibhu