This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:脉冲传输选择

Guru**** 2393755 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868495/dp83869hm-pulse-trans-selection

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

大家好、

 

我对脉冲传输选择指南有疑问。

 

我的客户正在寻找 IEEE802.3bt 3类的脉冲转换器。

Wurth 具有脉冲转换(7490220123)、并且有两个电感脉冲转换值:180uH 和320uH。

 

您能否告诉我如何选择电感器值以及建议将哪个脉冲传输用作脉冲传输?

 

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    请参阅数据表的"10.2.1.2.2磁体要求"部分。 如果您要查找特定的器件型号、请参阅 DP83869EVM 原理图/BOM。

    谢谢、

    Vibhu