This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545A 的热插入特性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868252/pca9545a-hot-insertion-feature-of-pca9545a

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA4311A

大家好、团队、

PCA9545支持热插入、但我找不到有关此功能的更多信息、那么、您想帮助我们检查它的工作原理吗? 如果我们有一些幻灯片或备注、这是很好的。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我们今天不在办公室、但将在接下来的几天内再次与您联系。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    此器件的热插入是指连接到 SDA1至4和 SCL1-4上下游从器件的器件。 由于这些线路将断开连接、直到主器件明确指示 PCA9545A 建立连接、因此这些线路上没有通信、因此能够热交换而不会在连接的从器件上引起干扰。 我不认为 PCA9545A 的 SCL/SDA 引脚支持热插入。 这与热插拔 TCA4311A 缓冲器提供的特性不同、例如、该缓冲器支持一个就绪引脚、空闲总线和停止条件检测、总线预充电等  

    请告诉我这是否清楚、或者您是否对 PCA9545A 的热插入功能有任何其他问题。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    PCA9545A (以及我们的所有 I2C 开关)支持热插入、这是因为、如果 PCA9545A 位于背板上、则可以在禁用通道的同时插入子卡并连接到辅助通道。 由于通道被禁用、它将防止任何毛刺出现在背板 I2C 总线上。

    此外,客户使用我们的 PCA 系列的原因是什么? 我们的 TCA 器件支持更宽的 Vcc 范围、更好的 POR 限制、并使用更新的工艺技术、这通常意味着比 PCA 系列更具成本竞争力的解决方案。

    -Bobby