This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:查找交叉参考

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867775/sn65dsi86-looking-for-a-cross

器件型号:SN65DSI86

您好!

我希望跨越 NXP 的 MC33790

您能帮您找到合适的交叉参考吗? 我看到的是重定时器和电桥、但与 MC33790不同。

基本上、我正在寻找一个可以支持使用调制方案或电流模式输出通过单端线进行通信的器件。

希望实现高达1Mbps 的距离,最长可达100英尺。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们没有此器件的交叉参考。

    此致、

    JMMN