This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:SSTX/SSRX 的交流耦合

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867751/tusb8041-ac-coupling-of-sstx-ssrx

器件型号:TUSB8041

"可选、但建议用于新设计。 SSTX 应与220nF 的交流耦合、而 SSRX 应与330nF 的交流耦合。"

我假设这只是向上引脚。 这将在"TUSB8041A 原理图检查清单"中进行更新。

(在检查清单中、只有 SSTXp/n_up 为0.1uF、直接耦合为 SSTXp/n_DN 和所有 SSRX。)

谢谢、新年快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishay、

    在检查清单中、所有 SSTX 引脚上都需要0.1uF 电容器、无论是上行还是下行。  

    较新的 USB ECNS 允许调整 SSTX 电容器的值并添加 SSRX 电容器、但这些是可选的。

    此致、

    JMMN