This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:DS25CP114TSQE/NOPB、DS25BR101TSDE/NOPB Spice 模型数据

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP114, DS25BR101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868203/ds25cp114-ds25cp114tsqe-nopb-ds25br101tsde-nopb-spice-model-data

器件型号:DS25CP114
主题中讨论的其他器件: DS25BR101

您能否 为 DS25CP114TSQE/NOPB 和 DS25BR101TSDE/NOPB 发送 SPICE 模型。

此致、

Minato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minato-San、

    DS25CP114与 DS25CP104具有相同的型号。 我们有用于 DS25CP104的 IBIS-AMI 模型。

    我们还提供了 DS25BR101 IBIS 文件。

    请发送电子邮件至 nasser.mohammadi@ti.com、以便我们提供这些文档。 此外、请告知我们客户应用程序和名称。

    此致、Nasser