This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:2时间(μ s)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868436/dp83822if-link-time-2

器件型号:DP83822IF

您好!

2019年10月9日,Vibhu 先生作了以下答复。 我对此有一个相关的问题。

 


关于 :DP83822IF:DP8382242的链接(4)-2

 

Vibhu Vanjari

您好!

使用100BASE-FX 时、必须使用信号检测。 我没有这方面的测量值、但链接时间应小于1s。

谢谢、

Vibhu」

我们正在评估使用 PHY (DP83822IF)的产品。 为了确保与现有产品的兼容性、我们希望尽可能缩短复位释放后 MII 启动(实际测量值为200ms)之前的时间。

在100BASE-FX 固定模式下连接 PHY (DP83822IF)和光学模块(AFBR-5803x)而不是自动协商时、请回答以下问题。使用信号检测。

 

(1)在 SD 使能状态下复位释放后 PHY 输出前导码之前的时间

(2) PHY 输入前导码(SD 输入使能)到进入链路状态的时间

(3) TME 在 PHY 从已输入前导码(SD 输入使能)的复位状态中释放后进入链路状态

(4)提供以下四种链路条件。 如果满足这些条件、实际测量的连接时间是否为200ms?

  1. 通过自举引脚读取 HW Config

  2. 检查是否使用了信号检测

  3. 发送100BASE-FX 信号

  4. 将接收器配置为接收100BASE-FX 信号

     

    (5)链路条件的第4项(将接收器配置为接收100BASE-FX 信号)到底有什么作用?

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得最准确的估算值、请使用 EVM 进行所需的时序测量。

    我们保证的时序规格在数据表中、请参阅数据表的第7.6至7.20节。

    谢谢、

    Vibhu