This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384AMTDX/NOPB - ToPMARKING

Guru**** 2895040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864484/ds90cf384a-ds90cf384amtdx-nopb---topmarking

器件型号:DS90CF384A

DS90CF384AMTDX/NOPB

请参阅随附的照片。

我们以慕斯购买了 TI 器件 DS90CF384AMTDX/NOPB。

 采购订单号为17917026。

但 我们收到的产品标记和 数据表标记通知有所不同。

DS90CF384AMTD >B 是什么意思

我们收到的产品标记不是"B",它是 DS90CF384AMTD 958.0

您能解释一下不同的顶部标记吗? 您是否有 SOM 顶部标记 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    您能否重新连接文件、因为我无法单击链接。  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    这里有任何反馈吗?

    谢谢、

    Casey