This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:哪一侧的 VCC A 侧或 B 侧应连接到 I2C 主器件?

Guru**** 2750335 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867498/tca9803-which-vcc-side-side-a-or-side-b-should-be-connected-to-i2c-master-device

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9517A

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TCA9803用于他们的下一个产品。

 他们希望获得以下问题的任何答案。 请问您对  问题的回答是什么?  

Q1、哪个 VCC 侧(A 侧或 B 侧)应连接到 I2C 主器件?

      如果主器件 I/O 端口工作电压为 2.5V、 则从器件工作电压 为3.3V、如果主器件连接到 VCCA 侧、因为 VCCA 工作电压范围(0.8V~3.6V)  

低于 VCCB 1?

问题2.  哪些因素或条件 决定了哪个电源侧连接到主器件?

问题3.  TCA9803和 TCA9517A 之间的主要不同点是什么?  这些 工作电压范围和内部上拉电流源是否位于 B 侧?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Kazuya Nakaia54"]

    器件型号:TCA9803

     大家好、

     我的一位客户正在考虑将 TCA9803用于他们的下一个产品。

     他们希望获得以下问题的任何答案。 请问您对  问题的回答是什么?  

    Q1、哪个 VCC 侧(A 侧或 B 侧)应连接到 I2C 主器件?

          如果主器件 I/O 端口工作电压为 2.5V、 则从器件工作电压 为3.3V、如果主器件连接到 VCCA 侧、因为 VCCA 工作电压范围(0.8V~3.6V)  

    低于 VCCB 1?

    我们的器件不知道/关心主器件/从器件处于哪一侧。 两侧均支持2.5V 和3.3V 电压、因此这无关紧要。

    问题2.  哪些因素或条件 决定了哪个电源侧连接到主器件?

    A 侧支持低至0.8V、B 侧支持低至1.65V、但由于高于两个值、这无关紧要。

    问题3.  TCA9803和 TCA9517A 之间的主要不同点是什么?  这些 工作电压范围和内部上拉电流源是否位于 B 侧?

    9517使用不同于953静态电流偏移的静态电压偏移。 9803 B 侧的电压小于9517电压。 9517也对 VccA 和 VccB 有不同的电压规则。 B 侧不支持9517器件上的2.5V 电压。 9803的 B 侧具有系统要求、不希望看到任何外部电流源、如上拉电阻器。

     非常感谢您的答复。

     此致、

     Kazuya。   

    [/报价]

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    无需将 I2C 主器件置于 TCA9803的特定侧。 缓冲器是双向的、能够重复器件任一端的通信。 同样、在电压转换应用中、只要使用相应的建议电源电压、哪一侧的电压就无关紧要。 请注意、TCA9803的 B 侧具有较高的低电平输出电压(电压)。 您可以考虑将此侧用于具有更强容差的低电平输入电压的器件、因此 A 侧的较低输出电平可用于更敏感的输入。

    TCA9803的电源引脚应连接到为其各自的 I2C 总线提供电压的电源轨。 有关这方面的示例布局、请参阅数据表上的图16至20。 请注意、B 侧具有内部电流源、无需外部上拉电阻器。

    TCA9517A 的一些特性是使用静态电压偏移(SVO)来防止竞争、而不是 TCA9803使用的内部电流源、这是一种电源电压限制、需要 VccA <= VccB、更高的最大工作频率1000kHz、 以及 A 侧和 B 侧上较高的低电平输出电压(Vols)。

    我希望这有助于回答客户的问题。 请告诉我是否有任何后续操作、或者您是否需要有关此或其他 I2C 缓冲器的更多信息。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bobby、Eric、您好!

     非常感谢您的回复。 由于 您的回答、我可以很好地了解 TCA9803和 TCA9517A 的特性和功能。

      我可以向您提出以下其他问题吗?

     问:TCA9803 B 侧的 VOL 为何高于 A 侧?

          如果 TCA9803 B 侧的 VOL 与 A 侧相同、有什么问题?   

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "问:TCA9803 B 侧的 VOL 为何高于 A 侧?

     如果 TCA9803 B 侧的 VOL 与 A 侧相同、有什么问题?

    "

    这两个问题基本上是相同的。 TCA980x 的 B 侧设计为符合 I2C 标准的器件能够在争用情况下(例如 ACK 切断)将 B 侧驱动为 A 侧的低电平。 如果 B 侧的电压较低、则需要 B 侧的主/从具有更强的下拉驱动器、以便 B 侧的低电平检测正常工作。 本质上、VolB 越高、主/从驱动强度就越弱、需要在移交过程中将 B 的低电平传递到 A。

    静态电压偏移缓冲器(如 TCA9517a)的工作方式类似、偏移侧的电压值更大、以防止器件锁定、并允许外部驱动器在争用/移交期间从该侧传递低电平。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bobby、

     非常感谢您的回复。

    我可以理解为什么 B 侧 VOL 低于 A 侧。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。