This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554:PCA9545数字输入因上升时间过长而损坏?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867942/pca9554-pca9545-digital-inputs-damaged-caused-by-too-long-high-rise-times

器件型号:PCA9554

您好!

我对 PCA9554的一个输入进行了一些测量。
我在 PCA9554的引脚12与 GND 之间测得。

在芯片输入点(PCA9554的引脚12)、我找不到任何输入信号的尖峰、过冲或下冲。
将外部连接器连接到插头将在连接点产生一些过压和欠压峰值(电源电压+1V/-1V)。
连接器处的此电压峰值由芯片输入前的 RC-LP-FILTER 进行过滤、因此 PCA 9554不会看到任何危险电压。

BR Alois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alois、

    在连接事件期间看到+1V/-1V 时、示波器上的分辨率/采样率是多少?

    如果 o 示波器上的采样不够高、无法以高分辨率捕获所有事件、则电压可能会更大。

    -Bobby