This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864877/dp83867cr-dp83867

器件型号:DP83867CR

丢弃的数据包的分辨率是多少? 我有一种类似的情况、即 ping 始终失败、使用32个字节。 我只是想知道这种情况的解决办法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dalip、

    与此类似、1518字节以上的数据包是否会丢失?

    或者、在运行固定的数据包大小但在运行随机数据包大小时看到问题时、您是否没有发现问题?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、让我重申一下这一点。 此 PHY 唯一起作用的时间、当我使用最大65500时、这种情况间歇性太强、这毫无意义。

    我已在我的另一个线程中发送屏幕截图。 我一直在试图看看其他人是否有类似的情形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dalip、

    此主题与 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/863470相关、还是这两个单独的电路板/设计相关? 请告诉我、以便我们可以在一个线程上工作、将信息保存在一个位置。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dalip、

    我正在关闭此主题、我们可以继续您的另一个主题上的对话。

    谢谢、

    Vibhu