This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-CXEVM:显示解串化视频流的快速方法?

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-CXEVM, DS90UB964-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867327/ds90ub914a-cxevm-fast-way-to-show-the-deserialized-video-stream

器件型号:DS90UB914A-CXEVM
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB964-Q1EVM

大家好、我是来自意大利的 Giuseppe。

我很想知道是否有评估板或类似的器件可以连接 DS90UB914A-CXEVM 的输出并制作 VGA 或 HDMI 输出来显示视频流、我需要快速开发测试台。

谢谢你。

Reagards

Giuseppe Del Vecchio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、您好!

    遗憾的是、我们内部没有这样的解决方案。 您可以与我们的第三方合作伙伴之一(如 D3 Engineering 或 Leopard Imaging)合作开发此类解决方案。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,但我联系了 D3D 工程部门,了解该产品: "DesignCoreRegisteredTDA3x 汽车入门套件" 甚至 Leopard Imaging amd 都没有回复,此外,我还想购买 D3D 工程产品,但对于国际销售来说,需要控制不回复的销售支持,所有这些似乎都是一场噩梦。

    是否可以使用 DS90UB964-Q1EVM 连接到串行器并使用其他 EVB 将 MIPI - CSI2转换为视频流(HDMI 或 VGA 或其他)?

    是否无法使用 FPD23DAEVM 板转换解串器板上的信号?

    还有其他一些解决方案(对于我的问题、所有的问题都是9)?

    非常感谢您的参与、我对这个问题感到非常困扰

    此致

    Giuseppe Del Vecchio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giuseppe、您好!

    FPD23DAEVM 与914A 或964不兼容。 遗憾的是、对于这种类型的转换或 MIPI CSI-2到 HDMI (通常需要定制软件开发才能创建特定于每个成像仪视频尺寸的显示流水线)、我们没有现成的解决方案。  

    我们为现成解决方案提供的最接近 D3、Leopard 或 Spectrum Digital

    此致、

    Casey