This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:为什么最后一个位与其他位相同、而不是如此

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867957/tcan332g-why-the-last-bit-isn-t-the-same-as-other-bits

器件型号:TCAN332G

大家好、

我的客户 现在正在使用 TCAN332G、数据速率为500kbps。 我们不知道为什么最后一位 与其他位不相同。 请帮您检查一下。 谢谢。

正确的等级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    这是 CAN 帧中的 ACK 位。 这是总线上的每个节点同时发送的显性位、用于确认 CAN 帧已正确接收。 由于所有节点同时处于显性状态、因此波形的电压电平略有上升。

    请告诉我这是否有意义、或者您有任何其他问题或疑虑。

    此致、