This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 内部是否有 zSBUTermination?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867808/is-there-zsbutermination-inside

器件型号:TPD6S300A

TPD6S300A 是否在内部具有 USB Type-C 规范中指定的 zSBUTermination (≥950k Ω)?

根据 DP 交替模式标准#3.9.1.1、我们的产品实现了2Mohm 作为 zSBUTermination。 当 TPD6S300A 被添加到 这个产品中时、Type-C 功能测试 TD4.1.1测试 zSBUTermination 的乘法器失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD6S300A 在 SBU 线路上没有任何额外的终端。

    谢谢、
    Eric