This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:在 XAUI 至10GBASE-R 模式中使用 TLK10034

Guru**** 2977290 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867606/tlk10034-using-tlk10034-in-xaui-to-10gbase-r-mode

器件型号:TLK10034

您好!

我们正在为以下应用寻找四端口 XAUI 至10GBASE-R/XFI 转换器器件、

具有 XAUI 接口的处理器/MAC <--> TLK10034在 主机端具有 XAUI 接口,在线路端具有10G-R 的10G-base-R <-->多速率10G PHY,在主机端具有10GBASE-R,在线路端具有10GBASE-R/SGMII <--> 10G/1G 的 SFP+/SFP。

此处需要 XAUI 至10GBASE-R 转换器、因为处理器仅支持 XAUI (10G)、我们需要使用多速率 PHY 支持10G/1G。

请告诉我 TLK10034是否是适合此应用的器件。

此致、

Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLK10034确实可用作 SFI PHY 串行器/解串器的 XAUI。 该芯片还支持传统1G 速率。 有关配置说明、请参阅其数据表。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我们需要以以下两种速度运行接口、

    1.处理器/MAC 位于10G XAUI <--> 10G (SFP+),我们确信 TLK10034将支持这一点。

    2. 处理器/MAC 处于10G XAUI <--> 1G (SFP),不确定 TLK10034是否可以在此模式下运行(低速端为 XAUI 速率,高速端为1G 速率)。 这就是我们选择另一个具有速率匹配功能的 PHY 的原因。

    此致、

    Jaison