This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:

Guru**** 2922840 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867499/tmds442

器件型号:TMDS442

您好!

我正在寻找 一个3合2输出 DVI 解决方案。输入源是同时具有相同内容的三,两输出之一。最大分辨率:1600x1200 @60Hz。

我是否可以选择此芯片 TMDS442?

 我搜索了网站、找不到参考电路。 因此、如果可能、您能否将参考电路发送给我。 感谢你的帮助。

此致

小民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小民

    不需要、如果您同时需要两个输出相同内容、则需要一个集线器、而不是一个开关。 遗憾的是、TI 没有集线器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,David!