This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:DP83848 MAC 地址

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867547/dp83848c-dp83848-mac-address

器件型号:DP83848C

尊敬的团队:

如果客户使用我们的 PHY IC、我们是否可以提供 MAC 地址?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    MAC 地址是一个更高层的功能、由 MAC 处理、因此这不在本论坛的讨论范围之内。  

    谢谢、

    Nikhil