This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:为什么 DP83822具有 RGMII 千兆位级协议、但最大值为100M

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867539/dp83822h-why-dp83822-has-rgmii-giga-hertz-protocol-but-maximum-100m

器件型号:DP83822H

您好!  

我对 DP83822有两个问题、真诚地寻求您的帮助。

RGMII 是千兆位协议、为什么 DP83822支持这种协议、但只能达到100Mbps?

2.如果我想进行 MII/RGMII 兼容性设计、能否将 MII 中使用的引脚保持悬空状态、但不将 RGMII (引脚27、CRS 和引脚29、COL)中使用的引脚保持悬空状态? 风险是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen Yan、

    DP83822H 支持 RGMII、以提供与 MAC 接口的灵活性、因为 RGMII 仍支持较低的速度。 设计 MII 时、不能将 CRS 保持悬空。 半双工模式需要 COL。 如需更多信息、请查看数据表的第6节。  

    谢谢、

    Nikhil