This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230

Guru**** 2385390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867619/sn65hvd230-sn65hvd230

器件型号:SN65HVD230

你好!

我在将 SN65HVD230与 STM32F1 / STM32F4系列连接时遇到问题。 当我对 Rx/Tx 信号进行测试时、一切正常、当我连接  SN65HVD230 模块时、它不工作。 CANH 和 CANL 的端接电阻为120欧姆 Rs 连接10kOhm 接地。 我已将所有数据减慢至125kbit/s  

使用与原始线程相同的模块和相同的网络布局。 希望了解它是如何在那里得到解决的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    与另一个线程类似、开始调试物理层问题的最佳方法通常是观察波形。  您是否能够在示波器上捕获 TXD、RXD、CANH 和 CANL?

    此外、当您说仅测试 Rx/Tx 工作时、您的意思是什么?  您是说您看到这些线路切换、还是说两个节点之间的通信仅通过将这些逻辑电平线路绑定在一起来工作?  我对后者有点困惑、因为通常这会导致控制器抛出错误(因为它希望看到 Tx 数据在 Rx 上环回、这是一种通常由收发器 IC 执行的功能。

    此致、
    最大