This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:SN65LV1224-SN65LV1224和 DS92LV1021-DS92LV1212之间的差异

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866762/sn65lv1224b-difference-between-sn65lv1224-sn65lv1224-and-ds92lv1021-ds92lv1212

器件型号:SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件:SN65LV1023A

大家好、

请告诉我 SN65LV1224-SN65LV1224和 DS92LV1021-DS92LV1212之间的区别吗?

SN65LV1224是否与 DS92LV1212存在时序差异?

在 SYNC1引脚上输入高电平时、SN65LV1023的行为是否与 DS92LV1021不同?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您可以参考此应用手册以了解以下差异:

    http://www.ti.com/lit/an/slla435/slla435.pdf 

    您还可以阅读 SN65LV1023a 数据表以了解 SYNC1及其行为方式的说明。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,IK-SAN,

    当 SYNC1引脚输入为高电平时、您能否告诉我 SN65LV1023的行为是否与 DS92LV1021不同?

    我在 SN65LV1023a 数据表中找不到它。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    比较数据表器件之间的行为看起来相似。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,IK-SAN,

    感谢您的支持!

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,IK-SAN,

    我的客户还有一个问题。

    REFCLK 32.768MHz 上的10ns 抖动是否会导致 PLL 解锁?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    10ns 过大。 REFCLK 的抖动容差应类似于 TCLK:小于150ps。

    此致、

    I.K.