This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:是否有 LVDS 至 MIPI 桥接器解决方案?

Guru**** 2939630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867476/sn65dsi83-any-solution-for-lvds-to-mipi-bridge

器件型号:SN65DSI83

您好!

客户正在尝试寻找 SN65DSI83等解决方案、但他们希望连接 LVDS 与 MIPI。

该应用是电子纸和连接、如下所示:

定标器 IC 输出(双 LVDS)-> LVDS 至 MIPI 桥接 IC -> E ink T-1000 (EDP 定时控制器)-> ED133UT2 (电子纸面板1600x1200 60Hz)

我们是否有任何支持1600*1200面板的 LVDS 转 MIPI 桥接 IC? 谢谢!

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    抱歉、我们没有任何 LVDS 至 MIPI 的解决方案。

    此致、

    I.K.