This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:在连接器断开时 LVDS 输入是否可以悬空?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS25CP102, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867219/ds25br110-can-lvds-inputs-left-floatting-in-case-of-connector-disconnection

器件型号:DS25BR110
主题中讨论的其他器件: DS25CP102DS64BR111

您好!

我计划使用 DS25BR110作为电路板上的输入级、以处理2.3Gbit/s 链路。

如果输入连接器断开连接、IN+/IN-输入将保持悬空。

是否实现了某种失效防护?
输入触发确实存在一些迟滞(与差分输入高/低热敏电阻参数相关)

还是输出会以未知频率振荡?

由于链路速度较高、我不确定是否可以使用传统的 LVDS 输入外部偏置、而不会出现眼图闭合问题

提前感谢您的反馈

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于假期、反应可能会缓慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、

    输入级内置无故障保护功能-输出可能会根据输入端的随机噪声振荡。  如果 没有连接器、您可能会考虑使用 DS25CP102并使用 EN 信号输入来控制输出?

    另一个器件 DS64BR111具有自动静音功能 、这在无输入信号的情况下很有帮助。

    此致、

    Lee