This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:SN65LVCP408的差分输入

Guru**** 2811865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867368/sn65lvcp408-differential-inputs-for-the-sn65lvcp408

器件型号:SN65LVCP408

您好!

我是 PCB 设计的初学者、我正在尝试设计一个模拟开关、该开关允许基准 T 以太网信号从特定输入路由到输出。 我注意到、为差分布线分配了正负值 A 和 B。 这可能是一个愚蠢的问题、但我是否可以使用相反的方法来避免跨越迹线? 更具体地说、是否可以将正迹线路由到 B、将负迹线路由到 A? 我注意到数据表中没有针对任一输入的特定最大值或最小值、但我意识到这可能是由于焊盘已经被分配了相应的正值和负值。 现在请允许我预先感谢您的参与。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我说没有指定的最小值或最大值时、我意味着有一个 Vin 分配的最小值、但没有最大值、并且有一个 VIN+分配的最大值、但没有最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以确保输入和输出匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!