This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:需要 TRS3243IPWR 的 IEC61000-4-2 ESD 额定值

Guru**** 2515525 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3243, TRS3243E, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867473/trs3243-need-iec61000-4-2-esd-rating-of-trs3243ipwr

器件型号:TRS3243
主题中讨论的其它部件:, MAX3243E

您好、Sirs、

您是否会像  我们在 MAX3243EIDBR 上为客户提供的一样、为 TRS3243IPWR 提供 IEC61000-4-2的 ESD 等级?

TRS3243IPWR 数据表:



MAX3243EIDBR 数据表:



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年12月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于我们的 RS-232收发器、器件型号末尾的"E"表示该器件包含 IEC ESD 保护。  因此、MAX3243E 是针对 IEC ESD 指定的、而 TRS3243则不是。  另一方面、TRS3243E 与 MAX3243E 的 IEC ESD 性能相匹配。

    此致、
    最大